This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:更宽前端 ADC 的建议

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02, MUX507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804898/ads125h02-suggestion-for-a-wider-front-end-adc

器件型号:ADS125H02
主题中讨论的其他器件: MUX507

大家好、团队、

在我的其中一个应用中、我计划收集朝向 ADS125H02的差分和单端信号。

由于信号的动态范围约为+/- 20V、我还在寻找具有+/- 22V 双电源电压范围的多路复用器、但我已经向论坛的正确部分提出了这个问题。

如您所见、为了使电压电平适应 ADC、仍然需要添加一个精密分压器。 遗憾的是、ADC 的理论前端仅为+/- 20V、考虑到所有内部阈值、该值变为约+/- 16V、请参阅以下内容:

您对此架构有何看法? 它可能起作用吗? 现在我们已经计划(x2) MUX507,但它们有点在负电压边缘。

是否有任何具有更广泛前端的 ADC? 你有其他想法吗?

欢迎您提出任何想法。

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请在此处提供任何输入吗?

    提前感谢您!
    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    很抱歉耽误你的回答。

    如果您能够提供外部5V 基准、并使用+/-15或+/-18V HV 电源、那么您应该能够直接测量+/- 22V 信号...

    对于+/- 18V HV 电源、第一级 PGA 将能够 测量+/- 31V (36V 电源范围- 5V 余量)。 第二级 PGA 的输出将为31V * 0.125 = 3.875V 、只要您提供更大的基准电压即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我在为 ADC 馈送+/- 18V 电压时没有问题、ADC 的 Vref 已经为5V、但我不理解第一级如何甚至可以测量+/- 31V、您可能是说 Vdiff = VINP-VINN?

    不幸的是、我发现自己处于这种情况下 VINP =-VINN =+/- 20V、即 Vdiff =+/- 40V。 使用随附的 ADS125H02电子表格、我们发现 VINP = VINN =+/- 15.5V 作为一个限值、至少这是我所理解的。
    如果我错了、请纠正我的问题。

    我们是否有计划处理前端比 ADS125H02更广泛的 ADC?

    提前感谢您的支持。
    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、我指的是差分电压。 +/- 31V 是可直接施加到 ADS125H02的最大差分电压(VINP =+15.5、VINN =-15.5)。

    让我将您的未来设备计划请求脱机。 请留意另一封电子邮件。