请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSW1400EVM 您好!
我正在尝试使用 AWR1243EVM+mmWave DevePack+TSW1400EVM 捕获原始数据。
我想验证一个问题。
在 RadarStudio_User's Guide 的第23页中、它提到 TSW1400仅捕获10秒的帧。 但是、我在TI E2E 上发现了一个线程(IWR1642BOOST:RadarStudio:当我使用相对较长的虚拟窗口对帧持续时间进行编程时、我的 TSW1400无法捕获任何内容)、并提到如果在 INI 文件底部添加"在 Sec=120中捕获超时"、捕获时间可以延长到120秒。
我已经尝试过这种方法、但结果显示捕获时间仍然限制在10秒。 因此、我对 TSW1400EVM 的最大捕获时间感到困惑。 希望有人能帮我解决这个问题。
提前感谢您。