This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:未使用的 HART 引脚

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805859/dac8775-unused-hart-pins

器件型号:DAC8775

如果我不使用 HART、是否需要通过电容器将 HARTIN_X 引脚耦合到 GND? 它们可以直接连接到 GND 还是保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们可以接地或保持悬空。 只需确保您不通过寄存器启用 HART。

    谢谢、
    Paul