This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:绝对最大规格问题

Guru**** 2504695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805792/ads4245-abs-max-spec-question

器件型号:ADS4245

在绝对最大值表中、对于输入引脚之间施加的电压、绝对最大值为"最小值(1.9V、VDD +0.3)

此规范的解释是什么?

我想知道 INP_A 和 INM_A 的最大输入电压是多少。

如果我将 INM_A 连接到 GND、那么可以向 INP_A 施加的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    脚注中给出了相关说明、复制自数据表中:

    '当 AVDD 关闭时、建议关闭输入时钟(或确保 CLKP 上的电压、CLKM 小于|0.3V|)。
    该配置可防止时钟输入引脚上的 ESD 保护二极管导通。"

    当 AVDD 未关断时、绝对最大值为1.9V

    INP_A 的最大电压与 INM_A 上的电压无关 两个引脚必须独立符合绝对规格

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eben、

    我理解脚注。

    在我看来、对于" 施加到输入引脚 INP_A、INM_A"的绝对最大电压、 目的是通过将输入引脚电压保持在 AVDD 轨的300mv 范围内来防止 ESD 保护二极管正向偏置。  但是、由于 AVDD 最大值规定为2.1V、因此当 AVDD 未关断时、为什么最大输入引脚电压不是1.8V?  (AVDD +0.3V)

    数学似乎不起作用、 "最小值"的措辞令人困惑。  我认为应用的模拟输入电压绝对最大 值应表述为:

     "-0.3V 至最小值(1.8V、AVDD +0.3V"