请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS6443 您好!
我们正在其中一个设计中使用 ADS6443模数转换器。
帧时钟频率为80MHz、位时钟频率为320MHz DDR。
根据数据表、与帧时钟相比、位时钟应具有90度的正相移。
I.E:如果位时钟周期为3.125nS (1/320MHz)-我们期望它的上升沿在 "帧时钟"的上升沿之后达到0.78125nS (3.125nS /4)。
但这不是我们测量的结果。
相反、与帧时钟相比、位时钟的上升沿具有180度(而非90度)相移。
请告知此现象、谢谢。
注:
测量点直接位于 ADS6443的输出引脚上。
此致、
Shai