This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6443:相移与 FAME 时钟的比较

Guru**** 2500925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS6443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804980/ads6443-phase-shift-compared-to-the-fame-clock

器件型号:ADS6443

您好!

我们正在其中一个设计中使用 ADS6443模数转换器。

帧时钟频率为80MHz、位时钟频率为320MHz DDR。

根据数据表、与帧时钟相比、位时钟应具有90度的正相移。

I.E:如果位时钟周期为3.125nS (1/320MHz)-我们期望它的上升沿在 "帧时钟"的上升沿之后达到0.78125nS (3.125nS /4)。

 

但这不是我们测量的结果。

相反、与帧时钟相比、位时钟的上升沿具有180度(而非90度)相移。

请告知此现象、谢谢。

注:

测量点直接位于 ADS6443的输出引脚上。

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Shai
    我已就您的问题通知 ADS6443专家。 他将於美国阵亡将士纪念日假期过后,於星期二作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、等等。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,

    您能不能以私人消息形式向我发送电路板原理图。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuf 您好!

    我未能向您发送私人消息。
    您能否分享您的电子邮件地址、我将通过邮件与您分享。
    非常感谢。

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的朋友的请求、以便您可以在邮件中向我发送您的原理图。

    优素福