This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JESD204B 时序

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804753/adc12dj3200-jesd204b-timing

器件型号:ADC12DJ3200

您好!  

ADC12DJ3200支持多种 JMODE。  
JMODE 之间的数据输出时序是否不同?

我想知道 ADC 采样时钟的延迟是否会根据 JMODE 设置而变化。  

R、L、M 的导出参数之间是否存在任何关系?  
如果是、有没有任何公式可以用于它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takuma、

    我已就您的问题通知我们的 ADC12DJ3200专家。 他很快会作出更详细的回应。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takuma
    是的、每个 JMODE 的数据格式(和一些时序详细信息)都不同。 数据表格式详细信息随数据表表表16至37中的信息一起描述。
    请参阅图1和表6.9开关特性、其中包含 ADC 内核延迟和 JESD204B 以及串行器延迟信息。 这些描述了所有 JMODE 设置的延迟。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    因此、从采样到数据输出的延迟基本上是 tADC + ttx。  
    tADC 和 TTX 会根据 JMODE 设置而变化、数据集第24页对此进行了介绍(如下所示)

    我的站立是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takuma
    没错。
    此致、
    Jim B