This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:多输出电源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805942/ads1675ref-multi-output-power-supply

器件型号:ADS1675REF

是否有任何价格合理的多输出电源可供随时使用?  如果是、制造商是谁、型号以及什么网站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    Agilent /HP E3631A 是我在实验中使用的器件。 您可以在大约300美元的时间内找到这些工具。
    www.keysight.com/.../e3630-series-bench-power-supply-80-200w.html

    如果您更喜欢购买新产品、Global Specialties 1320三级供应应该起作用(我没有使用过其中一个)。 它们的成本约为400美元。
    www.globalspecialties.com/.../816-1320.html

    如果您只是想快速使电路板正常工作、可以使用 AA 和/或9V 电池为前端放大器供电、并为系统其余部分使用5V 单电源。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用