This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P22:数字斜坡和切换模式说明

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804157/ads62p22-explanation-of-digital-ramp-and-toggle-pattern

器件型号:ADS62P22

您好、TI、

ADS62P22数据表的表14介绍了可用于调试 ADC 输出的各种测试模式。 这些内容中的大部分内容都可以直接理解、但我不确定切换图形和数字斜坡背后的细节。 是否有文档可详细解释这两种测试模式的预期输出?

我想有某种类型的输出环路、但我想具体了解输出是什么以及何时更新。

谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我已就您的问题通知 ADS62P22专家。 他很快会作出更详细的回应。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    切换模式将所有位切换 为0 、然后切换为1、再切换为0 、然后切换为1、依此类推。 数字斜坡将从0开始、然后将输出增加1个计数、并在达到满计数时重复。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、切换模式的预期十六进制输出应该在0x000和0xFFF 之间交替?

    我观察的是在0xAAA 和0x555之间切换、这种切换确实会切换每个位、但会打开每个其他位的交替模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    对于第一个、是的。 对于第二个问题、您回答正确。 数据在0xAAA 和0x555之间切换。 我的错误。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需澄清一下:您是否说有两种测试模式、一种是输出0x000/0xFFF、另一种是输出0xAAA/0x555?

    或者、是否只有一个仅输出0xAAA/0x555的切换模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris

    更确切地说、只有一个输出0xAAA/0x555的切换模式。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的澄清。

    最后一点:输出何时在图形之间切换? 相对于采样时钟或 CLKOUT 信号、输出转换如何保持一致?

    我尝试使用多路复用输出模式、因此时序信息对于区分上升/下降沿上的 A 和 B 通道非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    启用测试模式后、您可以通过捕获进行检查。 在时域中查看捕获并计算频率。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    测试图形的输出时序与正常数字转换输出的输出时序相同。   有关详细信息、请参阅数据表中的时序图。

     此致、

    Jim