This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:具有 FPGA EVM 的 ADS EVM 存在问题

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800902/ads52j65evm-problems-with-ads-evm-w-fpga-evm

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J65

你(们)好

我们正在测试 ADS52J65 EVM。

TI FPGA EVK 不能直接在 TI ADS EVK 板的控制软件中提供选择、因此我们面临着这一挑战。

是否需要对 SW/FW 进行任何更新?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    我不确定我是否遵循这个问题。
    我将通过电子邮件直接跟进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    既然我们没有听到,我们就认为问题已经解决了。 现在将关闭帖子。

    如果有任何其他问题、请再次将其发布在此处。

    谢谢。