This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:定制固件和 DSP 块

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805433/tsw14j56evm-custom-firmware-and-dsp-blocks

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我在光学通信系统中将 TSW14J56与 ADC12J1600结合使用。 到目前为止、我一直在使用 HSDC 软件和 ADC GUI 提供的功能、一切看起来都正常。

现在、我需要继续、我需要了解以下内容:

1) 1)是否可以在没有 HSDC GUI 的情况下通过独立的定制固件在 PC 和 FPGA 之间进行通信?

2) 2) FPGA 是否具有可使用的 DSP 块、即使它作为 EVM 提供也是如此?

具体而言、我希望执行以下操作:

1) 1)首先、我只需要使用 FPGA 收集数字化数据、然后将其传输到计算机、以便我可以对其进行后期处理、我不想费心打开 HSDC 等

2) 2)我需要将一些后处理移至 FPGA 本身(即一些矩阵矢量乘法和一些 FFT)。

我对 FPGA 非常陌生、因此任何信息对我都非常有用、包括 TSW14J56EVM 中 FPGA 的初学者指南和 FPGA 的入门指南。

此致、

弗朗西斯科

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francesco
    我已就您的问题通知 TSW14J56EVM/HSDC Pro 专家。
    他将於明日作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francesco
    支持从其他应用中自动化 HSDC Pro、但不支持在没有 HSDC Pro 的情况下直接连接到 TSW14J56EVM。
    请查看 HSDC Pro 目录中以下位置的信息:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual 和示例
    您可能可以完成上述自动化工具项目1所需的工作。
    项目2需求超出了我们使用这些产品评估工具提供支持的范围。
    此致、
    Jim B