This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:双路独立 DAC

Guru**** 2926820 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804578/dac5689-dual-independent-dacs

器件型号:DAC5689

团队、

我有一位客户希望在1MHz 频率下生成一个波形、每个周期至少250个点。 它们的目的不一定是一个干净的波形、只是一个用于驱动 MEMS 器件的波形。  他们目前正在考虑使用 DAC5689双路 DAC。 理想情况下,他们希望将其作为双独立 DAC 运行,而忽略内插和 IQC 功能。  

在时钟方面、它们的当前计划是在双时钟模式下运行、在 DAC FIFO 中有一个写入时钟和一个单独的读取时钟、因此时序并不那么重要。 此外、如果存在从存储器向 DAC 获取数据的寻呼延迟、FIFO 将对此进行补偿。  

您是否可以为这样的设置提供任何其他建议、以及以这种方式使用器件的任何潜在缺陷? 如果您能就此实施向我提供任何建议、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    没有其他建议、但我建议您在 EVM 上评估此模式、以确保它满足客户的要求

    谢谢、
    埃本