This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:增益漂移规格

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805498/ads8910b-gain-drift-spec

器件型号:ADS8910B

大家好、团队、

ADS8910B 增益漂移典型值为+/-2.5ppm/C 我是否可以知道我们是否应该使用标准差(sigma)来估算增益漂移最大规格?

例如、+/-5 sigma (~1.7M 中的1个)最大增益漂移规格指示+/- 12.5ppm/C

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    对于该器件、我们指定了温度范围内的最大增益误差+/-0.02%。 这相当于最坏情况下0.04%/165C~2.5ppm/C 的平均增益漂移 将会有更高或更低的温度范围、但数据表中的图18显示这大约是线性的。

    对于较窄的温度范围、我不会假设最坏情况大于5ppm/C、并且在整个温度范围内保证+/-200ppm 最坏情况增益误差的规格。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用