This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:询问有关烧毁的问题,困惑!!!

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803861/ads1248-ask-a-question-about-burnout-confused

器件型号:ADS1248

你(们)好  

我使用 ADS1248测量3线 PT1000、连接高精度电阻时可以测量正确的值。

但是、当我使用烧毁电流检测传感器是否存在时、会出现问题。 有时它会给我一个错误的信息。

下面是寄存器 I SET:

MUX0 = 0xC8 (烧毁为10uA、AIN1为正输入、AIN0为负输入)

VBIAS = 0x00

MUX1 = 0x30 (内部基准打开)

SYS0 = 0x22

IDAC0 = 0x90 (关闭)

IDAC1 = 0xFF (关闭)

如数据表所述:"如果传感器开路,这些烧毁电流源会将正输入拉向 AVDD,将负输入拉向 AVSS,"

这是否意味着,正输入将具有等于 AVDD 的电压? 负输入电压等于 AVSS。

在此设计 中,AVDD = 3.3V,AVSS = GND。

在设置寄存器之后,我停止软件, 使用万用表测量 AIN1和 AIN0上的电压,该上没有电压,  

困惑!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongsheng:

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    该器件不使用万用表、而是将什么读取为输出代码?

    我希望烧毁电流源会将正极引脚拉至接近 AVDD 的位置、将负极引脚拉至接近 AVSS 的位置、从而使读数为满量程。  

    测量此电压时、是否有一根 RTD 引线断开、从而导致断路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Smith

    感谢您的回复。

    当处于开路状态时、输出代码为0x7FFFFF。 但在使用万用表测量该电压时几乎为零。

    当烧毁电流源将正极引脚拉至 AVDD 时、它应该是 AVDD。

    输出代码在电阻固定的情况下有很大的变化。

    因此、我对此非常困惑。

     担心 这会在大规模生产时出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongsheng:

    您在固定电阻下看到了多少变化? 您能否从显示此变化的已知直流输入信号中提供数据?