This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:ADS1675REF 评估模块的电源

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805096/ads1675ref-power-supply-for-the-ads1675ref-evaluation-module

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675、

尊敬的人们:

我在德克萨斯州休斯顿有一名软件工程师、负责创建一个驱动程序、以便在我们设计的 ADS1675卡和 Opal Kelly XEM3010之间运行。  我让 TI 向他发送了一个 ADS1675REF 评估模块。  我需要知道的是评估模块中包含的电源、或者我们是否必须单独提供电源?  我之所以提出这一要求、主要是因为评估模块需要+5 VDC、+9 VDC 和-4 DVC 才能正常运行。

谢谢、

John Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    套件中不含电源。 您将需要一个标准的三路输出实验室电源来为电路板供电。 ADS1675REF 经过预配置、可与 XEM3010电路板共享5V 电源。 这不会提供最佳性能、但会为代码开发提供完整的功能。

    有关详细信息、请参阅 ADS1675REF 用户指南中的第7节。

    将实验室电源+9V 连接到 J4-1上的+Vcc 端子。
    将实验室电源-4V 连接到 J4-3上的-Vcc 端子。
    将实验室电源接地端连接到 J4-2上的 GND 端子。
    将实验室电源+5V 连接到 J5-1上的+5VA 端子。
    将实验室电源接地端连接到 J5-2上的 GND 端子。

    请勿将任何其他电源电压连接到 ADS1675REF 板或 XEM3010板。 XEM3010将在默认配置下从 ADS1675REF 板接收电源。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用