This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:是否可以避免在断电时丢失配置?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805457/ads1115-is-it-possible-that-to-avoid-not-losing-configuration-on-power-loss

器件型号:ADS1115

这个和其他 I2C 芯片我之前已经测试过、每次断电时都将重置为默认值。

我想独立使用它、所以我不需要丢失配置值、永远不会丢失(除非再次配置)、这是可行的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilio、

    抱歉、寄存器配置是易失性存储器。 如果 ADS1115断电、则无法保留写入的配置。 它将返回器件的默认配置设置、需要重新配置。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joseph、在本例中、我将忘记使用 ADS1115。我要查找的应用是一种保护12V 电池免受过放电影响的简单方法、您知道什么可以推荐我吗? 例如:当电压降至11V 以下时、电池断开
    谢谢、Emilio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilio、


    我不知道有任何器件在编程后会保留其配置寄存器值。 但是、我仍会考虑在单次转换模式下使用 ADS1115。 在此模式下、您可以为每次转换编程并运行转换。 如果您在多个通道上进行多个转换、我认为这是使用器件的首选方法。 在此模式下、您始终会以正确的模式设置器件。 这将是一个32位数据传输模式的相当简单的实现方式。

    我不知道有任何器件具有用于保留配置寄存器的非易失性存储器。 有些器件可能具有 EEPROM、但如果存在循环通电事件、您仍需要单独存储配置寄存器并将其重新加载到器件中。


    吴约瑟