This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081S101:创建 ADC-DAC 电压存储器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7866, AMC7891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805776/dac081s101-creating-adc-dac-voltage-memory

器件型号:DAC081S101
主题中讨论的其他器件:ADS7866AMC7891

大家好、

我有以下客户咨询:

客户希望使用具有 SPI 输出的8位 ADC 直接连接到具有 SPI 输入的8位 DAC、从而形成本质上将是无限保持时间 S/H 的电压  DAC081的 SPI 输出是否会直接驱动 ADS7866的 SPI 输入或某种等效 PN ADC 转 DAC 组合?"

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    不会、它们不会直接相互驱动。 这两个器件都不是 SPI 主器件、这意味着需要驱动 CS 和 SCLK 信号。 您还需要确保 SPI 格式匹配(寄存器地址兼容、长度相同等)。 您可以查看我们的一些器件、它们具有集成 ADC 和 DAC (AMC7891)、但它们仍需要主器件。 我不知道一个具有闭环系统这一功能的器件。 我想您需要一个 MCU 来帮助解决这一问题。

    谢谢、
    Paul