This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:散热焊盘和引脚#4未连接且悬空

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803891/ads8638-thermal-pad-and-pin-4-not-connected-and-floating

器件型号:ADS8638

您好!  

如果我们在 ADS8638中保持散热焊盘和引脚#4未连接且悬空、会发生什么情况?  

数据表中建议将它们连接到:引脚#4接地、散热焊盘连接到 PCB。 但是、我们发现这种情况太晚了、我们将两者都保持悬空。  

现在会发生什么情况?  

我们是否应该预期在 ADC 中发生操作失败或任何寄生效应影响?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    正如您在数据表中看到有关散热焊盘和 NC 引脚连接的建议、这些引脚不应悬空、并且必须将封装散热焊盘焊接到印刷电路板上以实现散热和机械性能。 散热焊盘可以显著帮助散热、这可能会损坏器件、而且由于器件上的自发热导致的温度漂移、散热焊盘也会使性能变差。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    现在、客户希望避免更改设计、因为产品已经使用了几年。

    不连接散热焊盘的影响显而易见。 现在、连接/断开 NC 引脚(引脚#4)有什么影响?

    NC 引脚是否在内部连接到器件?

    如上所述、NC 保持悬空。

    如果他们将其接地、会发生什么变化? 会有什么影响吗?

    例如、噪声更小、失调电压误差的行为不同? 尤其是、如果在浮动设计中只能实现正/负失调电压、并且随着变化、失调电压可以为正或负、则变化失调电压可能非常关键。

    此致、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    正如我在上一篇文章中提到的、一个显著的影响是漂移对性能的影响、如果热垫未接地、器件的自发热会导致更差的漂移性能(偏移和增益漂移等)。 但是、我希望您能够理解、我们只能保证如果客户根据数据表中的建议使用我们的器件、不会发生什么情况、例如、 根据数据表中的建议、如果散热焊盘和 NC 引脚接地、ADC 可以正常工作、并且不会损坏。 如果客户不遵循数据表中的建议、我们无法保证会发生什么情况。 对于 NC 引脚、如果您真的想了解内部电路、则必须咨询设计团队、因为这是一个旧的数据库、我不确定设计团队的时隙。
    此致、
    戴尔