This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:共模电压范围

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, THS4521, THS4121, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804891/ads5294-common-mode-voltage-range

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: THS4521THS4121THS4541

您好!

 是否可以在共模电压不为0.95V 的情况下使用 ADS5294?

数据表将 VCM 共模电压输出指定为0.95V 典型值、但最小值和最大值是多少?

我还看到您在图21中指定了 SNR 与输入 VCM (请参阅随附的文件)。 这意味着什么? 如何更改输入 VCM?

目前、我使用 VCM 输出来设置驱动 ADS5294的全差分运算放大器的输出共模电压。 但0.95V 输出共模电压低于运算放大器的规格、我想将其增加到1.1V。 可以通过 ADC VCM 引脚实现这一点吗? 还是应该使用外部电压基准来驱动运算放大器共模引脚? 在这种情况下、ADC 如何知道它在1.1V 的共模电压下工作?

谢谢、

Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maxime、

    数据表图用于显示单个器件的 VCM 变化的极小情况。 当我们考虑处理临界情况时、通常我们建议 VCM 变化在50mV 以内。 或0.9V 至1V 范围内。

    我相信您面临的挑战是使用输出 VCM 有限的单电源运算放大器。 您可以考虑 THS4521、它可以提供宽输出范围。 您可以使用 ADS5294的 VCM 输出来驱动 THS4521的 OVCM 引脚。 它应该在0.95V 电压下工作、因为它是一个轨到轨运算放大器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。

    那么、我是否应该了解输出 VCM 范围电压介于0.8V 和1.1V 之间? 为什么只有数据表第10页中指定的典型值?

    是的、我的挑战是使用单电源运算放大器驱动 ADS5294。 但我找不到一个运算放大器能够处理 ADC 给出的0.95V 共模电压。 恐怕您建议的 THS4521不适用:它的最小 VOCM 电压范围为1V (数据表第9页)、低于0.95V。

    是否有办法强制 ADS5294 VCM 输出电压为1.1V?

    Maxime
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxime、

    我摘录了 THS4521数据表 VOCM 规格。 它的电压范围为0.8V 至2.5V。  

    如测试 A 条件所示、1V 意味着 TI 在1V 电压下测试了每个器件。  我觉得 THS4521还可以、因为它的典型值很好地覆盖了0.95V。  

    我们的 ADS5294规格显示模拟输入需要是 VCM 0.95V +/-50mV;我们无法发送不同的 VCM 电压输出。 这就是我们的数据表显示 VCM 输出为0.95V 的原因。  

    考虑到其他极端情况、不建议使用1.1V 的 VCM。  您能否共享 OPAMP 器件型号? 或者、如果您认为 THS4121不符合您的要求、您也可以在运算放大器论坛中发布问题。  

    谢谢!

      THS4521规格 VOCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们的 ADS5294 规格显示模拟输入需要是 VCM 0.95V +/-50mV;我们无法发送不同的 VCM 电压输出。 这就是我们的数据表显示 VCM 输出为0.95V 的原因。  

    您正在讨论 ADC 正常工作所需的条件。 ADC 的 V_OCM 共模电压输出如何? 它是否具有相同的-/+50mV 容差? 我只需要确定运算放大器共模引脚的电流。  

    我使用的运算放大器是 THS4541。 正如您在随附的数据表摘录中看到的、它的最小输出共模电压为0.94V、与 ADC 提供的0.95V 相比、这有点短。 您会推荐什么?  

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maxime、

    根据您的 THS4541规格表、Ta=25C、VOS 为0.88V;只要大于0.88V、这些电压就可以正常工作;这是一个测试条件、意味着 TI 在最终产品线中测试每个器件。 当温度范围较宽时、它会达到0.94V。 只要余量大于0.94V、运算放大器就能正常工作。 因此该器件也应该能够正常工作,因为0.95>0.94。

    现在、我们看一下 ADC VCM。 输入规格适用于模拟 INP/M 如果信号的 VCM 在某些情况下发生变化、我们的 ADC 可以接受这种情况。 这就是我们提供50mV 电压的原因。 但 ADC 性能可能会受到影响。 例如谐波失真、杂散等。当发生失配时、我们确实会看到性能下降。

    VCM 输出是 ADC 的偏置电压输出。 我们的设计规格和修整规格为0.95V。 其变化将远小于50mV。 我会说、芯片之间的电压可能大约为~10mV。

    根据 THS4541的规格、我认为 ADS5294+THS4541应该可以。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈、这对我有很大帮助。

    我知道 THS4541共模电压可在整个温度范围内与0.95V 共模电压搭配使用、并具有10mV 的裕度。

    但是、我希望我的设计更加保守。 我计划使用电压基准为 FDA 提供0.97V 共模电压、 以便 FDA 的最小裕度为0.97V - 0.94V = 30mV。 我会让 ADC 以其内部0.95V VCM 运行。 ADC 输入信号的共模电压为0.97V、该电压仍处于 INP/M ADC 引脚的-/+50mV 裕度规格范围内。 在这种情况下、ADC 的裕度为0.95V + 0.05V - 0.97V = 30mV。 这样、FDA 和 ADC 在其 VCM 范围内工作、具有相同的30mV 裕度。 您对此有何看法?

    Maxime   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的设计会很好。 我建议保留通过0欧姆电阻将 ADC VCM 引脚路由到 THS 的选项。

    谢谢!