This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804505/ads1675-ads1675

器件型号:ADS1675

您好!

有关 ADS1675、有两个问题:  

引脚40 (otra )是输入引脚还是输出引脚?Ω

2、 AD1675?的模拟输入范围是多少  

根据手册、模拟输入范围为±VREF=±3V、共模输入为±2.5V。 则 ADC 输入范围为-0.5V~5.5V、而 ADC 的电压仅为5V。 模拟输入电压的范围是否不超过 ADC 的电源电压范围? 这是不合理的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blanche、

    对于问题1、otra 和 OTRD 引脚都是数字输出。 端子功能表不正确。

    对于问题2、输入 AINP 和 AINN 不应超过 AVDD 或低于接地(0V)。 这些输入只应施加正电压。 由于 ADS1675使用差分输入、因此满量程差分输入范围为+/-VREF。

    例如、VREF=3V、平均输入电压(共模输入电压)= 2.5V。

    AINP=+4V、AINN=+1V、(AINP-AINN)=+3V 或+VREF、转换结果将为0x7FFFFFh、或等于+VREF 的正满标度。
    AINP=+1V、AINN=+4V、(AINP-AINN)=-3V 或-VREF、转换结果将为0x800000h、或等于-VREF 的负满标度。

    在上述两种情况下、平均电压或共模电压均等于2.5V。 您可以在1.5V 至3.5V 的不同共模电压下驱动输入、但保证的规格仅适用于2.5V。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith,

    明白了、 感谢您的支持!