This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:ADS114S08唤醒时间

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804822/ads114s08-ads114s08-wake-up-time

器件型号:ADS114S08

您好!

从断电模式到待机模式的唤醒时间是多少?ADC 准备好开始转换?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederic、

    这种回答有点复杂、因为它取决于您使用的是内部振荡器还是外部振荡器。 假设使用内部振荡器。 发出 POWERDOWN 命令后、内部振荡器、PGA、VBIAS 和 IDAC 全部关闭。 根据 VREFCON 中的设置、内部基准也可被关闭。 在 SCLK 的第7个下降边沿加上2个* tMOD 周期之后、内部振荡器将启动。 内部振荡器的启动时间为4096 tCLK 周期(大约1ms)。 内部振荡器重新启动后、几个时钟周期后、其余电路将重新启动。 因此、唤醒时间由内部振荡器的启动决定。

    假设您在启动后立即发出 WAKEUP 命令。 转换结果将在1ms 内准备就绪、加上表13或表15中显示的转换时间(取决于所使用的数字滤波器和数据速率)以及编程到器件中的任何可编程转换延迟(默认设置为14*tMOD 周期、其中 tMOD = 16*tCLK) 以便在转换开始之前实现模拟稳定。 默认时间约为55us。

    根据测量结果以及在 ADS114S08内使用的内部器件、可能需要模拟稳定时间。 例如、如果使用内部基准但被断电、基准将有一个稳定延迟来稳定至2.5V。 这将取决于 REFOUT 引脚上的电容负载。 最小电容大小为1uF、因此基准稳定需要5.9ms (如果电容较大、则需要更长的时间)。 稳定时间是 VREFCON 位被设置为使基准保持受电的一个原因、即使在断电模式中也是如此。

    如果使用 IDAC 激励传感器、则可能需要额外的模拟稳定时间来使输入路径稳定。 除了大约1ms 的唤醒时间外、还有许多其他需要考虑的事项。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您提供了非常全面的答案。
    为了精确配置,我使用 PGA = 8,我有四个差分通道按顺序测量一次,我将使用具有1µF μ F 电容、400SPS、仅低延迟滤波器、无 IDACS 的内部基准。

    此致。

    Frederic