This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:反相模拟信号

Guru**** 2503055 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802459/afe5818-inverted-analog-signal

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件: AFE5851

我从 AFE5818获得正确极性的测试信号、但发送到模拟输入的模拟信号的极性相反。 我无法在数据表中找到 LNA 或 PGA 是否反相信号。 请告诉我 AFE5818的 LNA 或 PGA 是否反相信号?

对 AFE5851也提出了类似的问题、答案是 AFE5851的信号被 VCA 反相(但在数据表中仍然找不到相关参考)。 e2e.ti.com/.../1735291

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vassili、

    我将与团队进行核实、并将能够在下周中旬之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vassili、

    根据我的知识、我们没有期望反相信号。 当然、Praveen 会在实验练习中确认这一点。

    测试是突发信号。 这样、我们可以监控函数发生器与 AFE 输出上突发信号的起始相位。

    谢谢!

    小春
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaochen、我的测试信号是来自信号发生器的短正脉冲、我被反转了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、它从实验中反相。 您的发现是正确的。 寄存器中有一个位用于反转 LVDS 输出、它可以提供帮助、例如 Reg. 24 36[0:3]等

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 对我来说、信号是否反相并不重要。 我只需要它来确保我的身边没有虫子。

    请在 AFE5818数据表中添加信号反相功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到。 谢谢! 我们将在下一个数据表更新中执行该操作。