This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:检查功率耗散

Guru**** 2927830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804767/tx7332-check-the-power-dissipation

器件型号:TX7332

你好

我的客户将使用以下条件

AVDDM_HV:-100V

AVDDP_HV:100V

模式:CW

但数据表仅在 HV 为5V 时显示。

当 HV 为100V 时、是否可使用 CW 模式?

如果可用、请告诉我电源中断。 当 HV 为100V 时

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保客户了解以+/-100V 运行 CW 时的潜在功耗。  

    一种简单的 estaimate 方法是 V^2/R 当 V=100V 时、功率非常高。  任何 IC 都无法支持该功能。 当然、实际功耗的等式更复杂。  

    这就是我们将 CW 限制为+/-5V 的原因。  

    谢谢!