This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P42:ADS62P42无法长时间保持 CMOS 多路复用器模式的 SPI 设置?

Guru**** 2382320 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801955/ads62p42-ads62p42-could-not-keeping-spi-setting-of-cmos-mux-mode-long-time

器件型号:ADS62P42

如主题所述、我将在 CMOS 多路复用器模式下使用 ADS62P42。
我必须提及的是、所有3个并行控制引脚都位于 GND、以便仅具有串行(SPI)配置、并且我将断电模式置于寄存器14中的111 (多路复用器模式)

以下是我的 SPI 寄存器的内容

开始时寄存器00 0x02 //复位所有内容

寄存器10 0x00
寄存器11 0x0c
寄存器12 0x00
寄存器13 0x10
寄存器14 0x87 =我将断电模式置于寄存器14中的111 (多路复用器模式)
寄存器16 0x00
寄存器17 0x0c
寄存器18 0x00
寄存器19 0x00
寄存器1A 0x80
寄存器1B 0x03
寄存器1D 0x00

在对 SPI 设置寄存器进行编程后、我将在很短的几圈时间内收到多路复用器模式下的输入 B (输入 B 和输入 A)的结果。
但是,下一次读取输入 B (几秒钟后)我发现它不再处于 CMOS 多路复用器模式,而是切换到正常模式本身,就像它在内部进行复位一样...??
ADS62P42无法长时间保持 CMOS 多路复用器模式的 SPI 设置... ???

您可以看到信号抽头捕获图-输入完成了 ADC_IN_I_Q[13.0.0]--在 CMOS 多路复用器模式下,我在该输入双频信号中接收到了该信号。

我再次尝试了几次,每次的结果都是一样的... ?

请,您是否能解决这个问题?

Luc Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc Stan、

    在模式切换回非多路复用模式后、您为寄存器地址0x14读取了什么数据值?

    您能否尝试将寄存器14中的位7设置为"0"以查看这是否有用? 这可能是数据表中的一个拼写错误。 我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc Stan、

    外部复位引脚是否可能会看到意外清除 SPI 写入的任何信号?  当器件退出 MUX 模式时、您能否使用示波器探测 RESET 引脚?

    使用串行 SPI 模式时、RESET 引脚必须保持低电平。

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、

    您是否仍然对此有疑问? 如果没有、我想关闭这个帖子。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    寄存器14的值= 0x87 =>这会将寄存器14的断电模式设为111 (多路复用器模式)。

    我探测外部复位引脚、并在器件退出多路复用器模式时将其设置为"0"。

    请、您是否会给我提供哪个信号(不带复位)或电源引脚意外清除 SPI 写入?

    此致、

    Luc Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、

    我正在将您的设置加载到我的设置中、但没有看到此问题。 当您不使用 SPI 时、能否确保 SEN 引脚保持高电平? 您的电源是否有可能掉电、这也可能导致此问题?

    此致、

    Jim