This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5404:ADS5404同步采样问题

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803490/ads5404-ads5404-sync-sampling-problem

器件型号:ADS5404

如果具有 SYNC 功能的信号、我需要使用三个 ADS5404s 对6通道125MHz 进行采样、但当我处理采样数据时、我发现一些通道与通道不同步、并且延迟相位与其他通道相差180°、 具体情况 如下:

和我的寄存器如下所示:

寄存器[15:0] CFG_REG0 = 16'hD2F0;//addr 0x2C 复位 SPI
寄存器[15:0] CFG_REG1 = 16'h8206;//addr 0x01启用 A/B CH 增益/偏移;
寄存器[15:0] CFG_REG4 = 16'h8000;//addr 0x00 4线 SPI
寄存器[15:0] CFG_REG5 = 16'h0780;//addr 0x02设置超范围阈值
寄存器[15:0] CFG_REG6 = 16'hAAA8;//*//addr 0x0E 同步从 SYNC 引脚驱动
寄存器[15:0] CFG_REG7 = 16'hA010;//*/addr 0x0F 同步驱动来自 SYNC 引脚;VREF SEP-1.25V
寄存器[15:0] CFG_REG8 = 16'hFFDF;//addr 0x38 HP 模式;INT 偏置;同步 BUF 禁用;输入 BUF DIASBALED
寄存器[15:0] CFG_REG9 = 16'hDE1B;//addr 0x3A
寄存器[15:0] CFG_Rega = 16'h2FFF;//addr 0x66未使用引脚 PD;DA11-DA0使能
寄存器[15:0] CFG_REGB = 16'h2FFF;//addr 0x67未使用引脚 PD;DB11-DB0使能

寄存器[15:0] CFG_REG2 = 16'h4B18;//addr 0x03/0x1A 清除累加器值
寄存器[15:0] CFG_REG3 = 16'h0B18;//addr 0x03/0x1A 启动直流和自动校正环路

我需要更正注册表吗?请帮我,非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好
    很抱歉耽误你的时间。 我已就您的问题通知 ADS5404专家。 很快有人将提供模式详细响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    为了使布局简单/对称、通道 B 上的平衡-非平衡变压器相对于通道 A 的平衡-非平衡变压器发生翻转。(请参阅图片)因此您会看到180度的偏移。

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、但我的平衡-非平衡变压器 已相互翻转。6通道(ADS5404的3个部分)  有一定的不同步可能性;此外、通道之间的误差仅为2个样本周期、180移位的现象是因为 fs 是信号频率的4倍。因此、我需要请求一系列寄存器或配置来使 ADS5404s 达到3皮秒 同步

    等待回复。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、  

    您能否以个人消息的形式将原理图发送给您的电路板? 您是否反转了原理图上的任何输入信号以简化布线?

    优素福