This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0510:从 AMC1303M2510更改为0510

Guru**** 2812805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804377/amc1303m0510-replace-from-amc1303m2510-to-0510

器件型号:AMC1303M0510

您好!

我们的客户正在考虑从 M2510更改为 M0510。

客户现有型号:+/-100A FS,2m Ω 分流器->+/-200mV (M2510的4/5 FS  )

因此、我认为他们应该为 M0510使用0.4m Ω 的分流器。    (100A * 0.4m Ω= 40mV)

对吗?

这是一个简单的问题、但他们 使用"0.5m Ω 分流器对其进行了评估、似乎无法正常工作。

如果我们使 该器件的输入 FS 相同、我们是否可以直接替换它?
(如果不考虑噪声)

此致、
Hiroshi




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、  

    正确、如果将分流器缩放5、则可以放入 AMC1303M25的 AMC1303M05中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom San
    非常感谢。