This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:从控制引脚或写入要切换 TGC 配置文件模式配置的寄存器的响应时间

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804245/afe5828-the-response-time-from-control-the-pins-or-write-the-register-to-be-switched-the-configurations-for-tgc-profile-mode

器件型号:AFE5828

您好!

我的客户对 AFE5828有疑问。

[问题]

请告诉我从控制引脚或写入要切换 TGC 配置文件模式配置的寄存器的响应时间。

我知道可以实时切换器件配置。 (我在 D/S P.73中提到了9.4.7 TGC 配置文件模式。)

他们希望实时了解的价值。

我认为它不是特征化、因此它只是基准值是可以的。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、一个 ADC 时钟周期足以使所有设置生效。 希望客户可以。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaochen-San、

    感谢您的快速响应。
    没关系。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga