This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299数据表中 PGA 增益单位的问题

Guru**** 2567565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804315/ads1299-question-of-unit-of-pga-gain-in-ads1299-datasheet

器件型号:ADS1299

您好、Sirs、

如果 ADS1299数据表中的 PGA 增益 dB 单位、您会建议吗?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年5月23日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    PGA 增益的单位为伏特/伏。 V/V  

    如果输入信号为50mVpp、PGA 增益为2、ADC 将看到100mVpp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Alex、Wayne Chen