This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:数据表中未提供直流特性正确详细信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801950/ads7828-dc-characteristic-proper-details-not-available-in-datasheet

器件型号:ADS7828

大家好、

在检查数据表时,一些详细信息不可用,如 VOH、采集时间。 是否有人可以分享详细信息。 直流分析的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    VOH 是您的 VDD 电源。

     采集取决于您将使用的通信模式。 下图显示了在开始读取之前、在命令字节的4位处采集时间的开始。

    请注意、在高速模式下、器件会将时钟拉低、直到您能够读出结果。

    此致、

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我计划将此 IC 用于基于热敏电阻的温度传感器。 因此、对于该 ADC IC、我们可以为此使用快速模式和高速模式、但不确定。 如果源电阻器和旁路电容器是固定的、则采集时间可能会因我们选择的模式而异。 我们还需要为此模拟输入配备任何特殊滤波器。 我们曾考虑使用 RC 滤波器、但它会间接影响采集时间。 您能在此处提供一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    热敏电阻通常变化缓慢、因此取决于您所需的采样率和吞吐量、以决定是否应使用高速模式的快速模式。 RC 滤波器还取决于您的源和采样率。
    请您分享您提议的输入信号源和目标采样率和吞吐量吗?
    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthiya、

    我们计划对我们的应用使用标准或快速模式。 是否有任何更改采样率的可能性? 因为与其他数据表相比、数据表没有太多细节。  

    考虑50kHz 采样率和 Put @400kHz。  

    用于参考的连接电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的原理图。
    您可以使用400kHz 的时钟、并获得8kHz 的吞吐量、您拥有的 RC 滤波器效果良好。
    由于您使用它进行直流分析、因此无需使用3.4MHz 时钟来实现50kHz 的吞吐量。
    如果您希望在整个50kHz 频率下使用3.4MHz 时钟、则需要减小 R43、10K 电阻器、可能在数百个范围内。 不过、对于直流分析、不需要如此快速。

    此致
    Cynthia