This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:有关 ADS8556锁存配置模式以及在并行模式下使用该部件的问题(获得0的输出)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800622/ads8556-question-regarding-ads8556-latch-configuration-mode-and-using-the-part-in-parallel-mode-getting-an-output-of-0s

器件型号:ADS8556

您好 PRADC 团队、

周五快乐!

我代表我的客户发布这些问题。

(1)

ADS8556何时锁存其配置模式? 特别是在引脚 HW/SW (引脚62)、Refen/wr (63)和各种 dbx 输入(如 DB14/REFbufen (1))上。

在 POR 上获得的配置模式是否可以稍后通过二级复位声明和否定来更改?

 

(2)

在硬件模式、并行模式下使用 ADS8556时、如果内部基准电压在其输入端具有静态直流信号、那么在数据表图3所示的并行读取周期内、ADC 输出全部0的原因是什么?

我确信逻辑0由 ADC 驱动、因为总线值在读取周期之前是不同的。 由于器件按预期忙线置位和断言进行响应、因此我不希望发生部分关断或节电。

非常感谢!

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、
    我将会详细介绍并尽快回复您。
    谢谢。
    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    有更新吗?

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、
    我为迟到的回复道歉,我刚从旅行回来。
    ADS8556会检查引脚状态并在上电时配置工作模式。 如果 POR 满足第7.4.5节中的要求、则将重新配置它。
    2.我需要更多信息来解决此问题,您能否展示由 CONVST、BUSY、/CS 和/RD 示波器捕获的原理图和时序? 至少两个连续帧的时序图将非常好。
    谢谢。
    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale  、您说过复位(引脚28)否定不会仅锁定 POR 可以锁定新的配置模式吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、
    复位脉冲将中止任何正在进行的转换、复位 CR 寄存器并根据硬件模式中硬件选择引脚上的逻辑电平配置器件。
    此致、
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您能澄清上述陈述吗? 这正是它在数据表上所说的内容、但它并不能真正回答我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lauren、
    这是数据表中的信息、我相信引脚28上的复位信号将根据硬件模式中硬件选择引脚上的逻辑电平重置并重新配置器件。
    此致、
    戴尔