This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:我可以#39;t 读取 ADS1282的寄存器值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800526/ads1282-i-can-t-read-register-values-of-ads1282

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: REF5050

我将通过 SPI 连接 ADS1282和 LPC1768。 目前我没有使用模拟电源。 仅连接数字电源。我正在尝试检查是否正在进行通信。但我无法读取寄存器值。

这些是我遵循的步骤。

1.sent 0x11用于-停止连续读取。

2.sent 0x20 -读取第1个寄存器。

3.sent 0x00、仅用于在 e 寄存器上进行读取。

虚拟写入0x00以读取数据。

指定指令之间的延迟为100微秒。 我只获得0x00。 我检查了不同的寄存器。 SCLK = 3MHz

我要附上原理图。 相对于 DGND1、我在 DVDD 处获得3.3V 电压

e2e.ti.com/.../0181.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VIBIN、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1282不会与连接的单个电源进行通信。 在内部、器件保持复位状态、直到两个电源都超过最小阈值电压。 ADS1282数据表的第9.22节介绍了有关此行为的更多详细信息。

    连接完模拟电源后、您可能会开始看到器件按预期响应。

    我还查看了您的原理图、并注意到需要注意的两个潜在问题...

    1) 1)如何拆分模拟和数字接地层会对 ADS1282的性能产生重大影响。 我一般不建议将接地分开,但如果你这样做,就有一种正确的方法和一种错误的方法分开接地。 我已经就这个主题编写了以下常见问题解答: [常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议。

    2) 2) REF5050是一个良好的低噪声基准;但是、我不建议将其用作电源。 它不提供非常大的输出驱动电流(它在大约10mA 的范围内达到最大值)。 通过电流限制 ADS12理想 模拟电源、您可能无法看到最佳性能。 尽管 ADS12乃至 ADS1240的电源电流平均值低于10mA、但可能会有较大的瞬态电流需要具有较高电流驱动能力的 LDO。 虽然尝试为 ADS1282提供低噪声电源是一个好主意、但大多数 LDO 应该工作正常、因为 ADS1282相当不受电源噪声的影响。 但是、我仍然建议使用 LDO 来滤除任何开关电源噪声;尤其是当它围绕 ADC 的调制器时钟频率进行开关时。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它发挥了作用。 很抱歉耽误你的回答。
    我正面临另一个问题、我正在连续读取数据、但 ADC 数据输出需要很长时间才能稳定。 约2到3分钟 从饱和点开始的数据值、并持续下降和稳定至 ADC 数据 o/p
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VIBIN、

    您的输入信号是否稳定? 如果输入发生变化、则 ADC 输出将反映模拟电路的趋稳。

    在原理图中、C8和 C11有多大?