This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:上电问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804212/ads1298recgfe-pdk-power-up-issue

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好:

我目前正在使用 ADS1298R PDK。

我使用护套适配器提供电源、直到今天工作正常。

电路板无法通电、LED 指示灯也未通电

闪烁了。 只有1.8V 的小 LED 闪烁。 我尝试了不同的电源

适配器供电、也不工作。

那么、有人能帮我解决这个问题吗?

此致

Bohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bohan、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    当您说"夹克适配器"时、您是指6V 桶形插孔吗?

    请使用图2验证跳线是否位于默认位置。 《用户指南》中的 ADS1x98ECG-FE 默认跳线位置。
    www.ti.com/.../sbau171d.pdf

    或者、也可以在单极或双极配置中为 JP2和 JP20供电。

    电路板是否可能以某种方式损坏?