This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:可以2倍交错?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804360/ads54j60-ability-to-interleave-by-2

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADS54J66

大家好、

是否可以在 fs~400MHz 条件下与 ADS54J60配合使用,但可以在交错2倍的条件下工作?

F_IN 可以是0-180MHz 或300MHz (第一奈奎斯特或第二奈奎斯特)

我们希望了解我们是否能够消除交错杂散并降低抽取率。

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    不、您不能。 但 ADS54J66是2倍交错器件。 如果它们仅需要2个通道、则可以关闭此部件上未使用的通道。

    此致、

    Jim