This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:Sysref 信号输入必须是直流耦合?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804237/ads42jb69-the-sysref-signal-input-must-be-dc-coupled

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件:DAC38J84EVM

您好、Jim

  我发现 EVM 板 ads42jb69EVM 和 dac38j84EVM 的 sysref 信号均为直流耦合、sysref 信号是否必须直流耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是。 它可以是交流耦合。 交流耦合的问题是、大多数用户在建立链路后将关闭 SYSREF。 在源禁用的情况下、信号可能会悬空、并可能导致误触发。 使用此方法时必须小心谨慎。

    此致、

    Jim