你(们)好
我的客户有疑问。
请与我合作。
客户希望使用 TPL0102进行音频音量调节。
TPL 0102会导致雨刮器毛刺脉冲。 这种干扰是否会成为拉链噪音?
此外、如果还有其他问题、请告知我。
最恰当的考虑
T Kishi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户有疑问。
请与我合作。
客户希望使用 TPL0102进行音频音量调节。
TPL 0102会导致雨刮器毛刺脉冲。 这种干扰是否会成为拉链噪音?
此外、如果还有其他问题、请告知我。
最恰当的考虑
T Kishi
尊敬的 T Kishi:
听力现象是由非零交叉音量变化引起的。 最好用图表来说明。 考虑一个正弦波(您正在播放的音乐)、但当您更改 PDOT 时、您实际上只是更改正弦波的振幅。 如果正弦波为1Vpeak、则将其振幅减小至0.75V、然后任意随机降低至0.5V、您将看到类似以下输出的结果。
这些突发瞬变可以听到、而干扰或开关延迟等因素可能使它们更加突出。
在我们早期的音频 DAC 中、TI 在调节音量时遇到了类似的问题。 因此、我们的音频 DAC 设计为仅在输出接近0V (或中心点)时切换代码。 这意味着、当输出已经很小时、振幅会发生变化。 现在、我将音量移动到最近的0V 交叉点的图像:
现在、这些更改在瞬态最小的情况下生效。
现在、关于您的电路、我建议您在系统中使用 MCU 来协调 DPOT 更新、以实现类似的过零更新方案。
您还可以考虑 PGA2311等已经 实现了这一点的器件。 我们的音频音量控制 IC 可在此处找到:
http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/volume-control-ics/products.html
谢谢、
Paul
Paul
感谢你的答复。
我了解到、为了使用 TPL 0102进行音量控制、有必要减少干扰对主机 MCU 侧的影响。
再次确认、是否存在 SCL 时钟的数字馈通效应?
在客户确认的波形中、确认了表示可能性的波形。
是否有方法可以降低这种影响?
注意事项
T Kishi