This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:为什么 ADS1262提供不同的内部 REF 电压?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803008/ads1262-why-ads1262-is-giving-different-internal-ref-voltage

器件型号:ADS1262

为什么 ADS1262提供不同的内部 REF 电压?

我们在项目中使用3个 ADS1262、它们都具有不同的 REF 电压、因此我们会得到不准确的结果。

第一个 ADS = 2.47V

第二个 ADS =2.497V

第三个 ADS =2.48V

 当我们更换第一个 ADS IC 时、电压变为2.49V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishu、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1262的内部基准通常在2.5V 的+/- 0.2%范围内、或室温下的+/- 10mV 范围内。 如果您发现基准电压的关断程度高于此值,那么我将检查焊接是否会使 IC 封装承受额外的应力,如果内部器件温度明显高于室温(使用内部温度传感器), 或者、您用于测量基准的仪表可能存在故障。

    由于您提到更换器件似乎可以解决问题、因此可能是由于封装压力、甚至是损坏的器件。

    一旦您确认基准电压正常、基准电压是否似乎超出了器件规格?还是只是初始电压有时超出规格?

    另一个建议是确保在焊接后能够很好地清洁组装的任何 PCB。 电路板上的焊剂残留物可能会导致泄漏电流或引脚之间的部分短路、因此有时您会注意到、清理可能会对敏感的模拟电路产生很大影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     1) 为什么 ADS1262提供不同的内部 REF 电压?

    2) 本部件“ADS1262 59KG4 AK3E”(上面提到的 IC)是否为正版?

    3) “ADS1262 59KG4 AK3E”和“ADS1262 53KG4 CPTS”之间的差异?

     

    我们在 数据记录器中购买并使用了“ADS1262 59KG4 AK3E”(如上所述 IC)。

    通常、大多数 ADS IC 中的电压为2.49745V。

    但在…中、我们将获得从2.47 μ…到2.48 μ V 的更低电压

    因此、我们无法进行大规模生产。

     

    我们已经在 ADS1262的评估板中检查了 Vref、并发现了 Vref

    它的 VREF=2.4995.V

    上述 EVM 板 ADS IC (“ADS1262 53KG4 CPTS”)的部件号。

    我们还通过在 EVM 板中更换和安装 ADS IC (“ADS1262 59KG4 AK3E”)进行了检查,发现它提供的电压相同,为2.487..V

    我们在18摄氏度的室温下使用 ADS IC、即使没有焊接应力、也不会有任何地方发热、因为我们的电路板是从 EMS 安装的。

     

    结论:-问题是 ADS1262的内部 REF 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishu、

    您从何处购买这些器件? 这些器件是样片申请还是实际订单? 如果您是从主要经销商处获得的、则很可能是这样。

    从您共享的产品标记来看、似乎这些器件可能是较旧的器件、可能是在2015年制造的。 如果是这种情况、那么这可能是一个存储期问题(www.ti.com/.../productshelflife.tsp)。 如果这些器件已自行安装4年、则可能因湿气而损坏、需要在使用前烘烤。 您能否确认这些设备的来源以及它们的存储方式?


    还应评估的另外两个电路问题是...

    1) 1) REFOUT 电容。 您的基准电容器有多大? 如果该值太小、则基准可能不稳定。

    2) 2)什么是 AVSS 电压以及如何将其连接或作为接地层的基准。 ADS1262的内部基准以 AVSS 为基准、因此 VREFOUT 和接地基准之间的任何电压差都可能会显示为基准电压误差。 您测量的是相对于 REFOUT 电压的哪个网络?


    如果您仍然看到问题、并认为这可能是设备问题、我建议执行"A-B 交换"以确认确实是这样...

    在看似正常的器件和不良的器件之间进行"A-B 交换"需要多个 PCB、一个具有"良好"器件、另一个具有"不良"(观察到超出规格)。 您需要在电路板之间交换器件、并检查"正常"器件是否超出规格、或者"不良"器件在交换后是否返回到器件规格。