This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC 芯片选择

Guru**** 2751805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408, DAC7734, DAC8734, DAC8718, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803570/selection-of-dac-chip

主题中讨论的其他器件:DAC61408DAC7734DAC8734DAC8718DAC8775

您好:

我想选择一个 DAC 芯片 ,需求如下:

1) 1) 4个通道或8个通道;

2) 2)它可以通过软设置实现这些输出电压范围:0V 至5V、0V 至10V、±5V 和±10V

TUE 最大值为0.2%;

4)价格≤8$;

我想在网站上自行选择、但看不到输出电压范围是否可以通过软设置进行调节。

因此、我希望您可以向我推荐可满足上述需求的 DAC 芯片。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您应该先了解一下我们的新器件 DAC61408。 www.ti.com/.../dac61408.pdf

    据我所知、这是我们产品系列中唯一允许您以编程方式选择所需范围的器件。 还有一个14位和16位版本。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    非常感谢您的及时回复。 从数据表看、我认为 DAC61408的规格可以满足我的要求。 但是、您能不能再向我推荐一款 DAC 芯片、因为它可以满足我的要求、因此我可以做出更好的选择。
    衷心感谢,
    齐玉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ziyu、

    在这些通道数中还有其他高电压 DAC 产品、但其中大部分不提供输出范围的软件可编程选择。 只是为了简化工作、并且每个系列只有一个器件、我将其缩小到了仅16位产品、但也提供了其他分辨率。 您可以查看 DAC8718、DAC8734或 DAC7734。

    DAC8775提供可编程的输出范围、但该器件还包括许多其他功能、根据您迄今为止与我们共享的要求、这些功能可能有价值、也可能没有价值。 该器件面向多通道 PLC 模拟输出模块应用、因此除了电压输出范围外、它还可满足常见的4-20mA 驱动器需求和内部直流/直流。

    对于可编程高压 DAC、我同意 Paul 的意见、DAC61408系列是您的最佳选择。 这些器件是非常新的器件、因此从简化的支持到最佳的定价选项、所有这些都很可能是该器件的最佳选择。