This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44EVM:为多个板提供一致的时钟

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44EVM, ADC34J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799839/adc34j44evm-coherently-clocking-multiple-boards

器件型号:ADC34J44EVM

你(们)好

 我想以125MSPS 同时对8个通道进行采样。 如果我使用两个 ADC34J44EVM 板对这8个通道进行采样、并使用两个 TSW14J56EVM 板进行数据采集、我可以使用一台计算机对所有8个通道进行一致采样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    可以同步和捕获来自多个 ADC34J44的数据、但我不确定我们是否有可在 EVM 上支持此功能的固件。 乍一看、我假设需要同时触发两个采集卡。 您还需要为两个 EVM 提供同步时钟源(长度匹配的电缆)。

    我将进一步研究固件、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我找到了您请求的8通道捕获的前进路径、但我们需要在最后执行一些固件工作

    以下是您需要的项目列表:

    (2) ADC34J44EVM

    (2) TSW14J56EVM (两个+5V 电源、每个至少4A)

    (2)采样时钟的同步时钟源(使用长度匹配的 SMA 电缆)。 如果您的电源具有足够的输出功率、您可能能够在此处使用分离器。

    (2)用于触发 TSW14J56EVM 数据采集的 SMA 电缆(长度匹配)。

    一旦您有了这些项目、请告诉我、我可以继续操作流程/记录流程。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    您是否仍对追求多 EVM 同步感兴趣?

    此致、

    Dan