This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:DAC38J84EVM NCO 设置?

Guru**** 2522500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803762/dac38j84evm-dac38j84evm-nco-settings

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

设计。

我们将使用 DAC38J84EVM 和 TSW14J56EVM 进行测试

如何设置 DAC38J84的 NCO?

我想请您举一个例子。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    下面是一个1228.8MSPS DAC 采样率的示例、其中307.4MHz 的 NCO 混合率。

    您将需要启用 NCO 累加器和混频器。 使用 FNCO 和 Fdac 更新寄存器、然后将 NCO 与 SIF_SYNC 同步(如果这是您要使用的同步源)。