This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08的稳压器选择

Guru**** 2511585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, ADS124S08, TPS61252, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803188/ads124s08-regulator-choice-for-ads124s08

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:TPS61291TPS61252

您好:

我们目前正在评估 ADS124S08 ADC、似乎非常喜欢其一些功能、例如功耗。 该 ADC 将用于测量应变仪负载、其高精度似乎是理想选择。 我们的产品由纽扣电池(CR1225) 3V 供电、并包含 BLE 收发器。 如果需要、我们可以使用2节串联电池。 我知道最好将 LDO 用于稳压器、但由于其效率和纽扣电池的压降(低至2.2伏)、这对我们来说远不是理想的选择。 即使使用2节串联电池也会产生相同的问题。 我一直在使用 TPS61291升压稳压器、并将其连接到 ADS124S08IPBS 评估板上的 AVSS 和 AVDD、似乎没有看到噪声大幅增加。 我担心在测试过程中可能会丢失一些东西、因此在设计原型板之前、我想征求您对此问题的意见(使用此升压转换器)。 请注意、我们每年销售上千种此类产品、我需要确保不会错过任何产品。 如果我们的应用有更好的选择、请随时提出建议。 您的时间和努力将受到极大的赞赏。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wael、

    您已经了解了明显的问题、因为开关模式电源将具有与开关相关的噪声和纹波。 另一个不太明显的问题是开关频率、因为它与 ADS124S08的调制器频率(使用内部振荡器时的实际采样频率为256kHz)有关。 您希望避免调制器频率相同、或直流/直流转换器开关频率是调制器频率的谐波。 例如、调制器为256kHz、因此您不希望直流/直流开关频率为768kHz 或1.024MHz。

    另一个问题是 PCB 布局。 您不希望开关电源与 ADS124S08模拟输入交互、也不希望接地不良、从而导致开关产生接地反弹。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复! 我在 TPS61291数据表中找不到有关计算其开关频率的任何信息。 假设我使用推荐的 L (3.3uH)和 C (22uF)、我是否应该假设它的 LC (输出 C)谐振频率?

    关于布局、我不打算让电源与 ADC 输入交互、我计划将 ADC 用作差分输入、输入端采用 RC 滤波器。

    总之、您是否建议使用此稳压器、或者您是否有其他建议? 您的时间和努力将受到极大的赞赏。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    我支持 ADS124S08、但不直接支持 TI 直流/直流转换器。  您必须在电源管理论坛上提出有关 TPS61291的具体问题。  至于建议、我可以肯定的是、有些客户已经成功使用了直接连接到 ADS124S08的开关模式电源。  遗憾的是、我无法告诉您使用了哪些器件。  TPS61291似乎是一个合理的选择。

    使用 ADS124S08进行的测试与隔离开关电源的关系更大。  您可能会发现此 TI 参考设计对您有所帮助:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01434

    前面的 TI 设计使用电荷泵设计来提供双极电源输出、我认为该特定器件与您的设计没有什么关系。  通常、我们建议在开关之后使用线性电源(例如 LDO)、以帮助消除开关的任何噪声干扰。  在 ADS124S08EVM 上、我们采用 USB 电源(标称值为5V)并使用电荷泵(TPS61252)将电源推至5.3V 以上、然后将电压降压至5V。  我们尚未尝试将电荷泵的输出直接与 ADS124S08搭配使用。

    关于 TPS61291、我拥有的信息与您相同、即数据表。  开关频率可能来自数据表中的图21和22。

    如果您已将 TPS61291连接到 ADS124S08并实现了可接受的性能、则可以继续。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 您好:

    能否请您获取 ADS124S08EVM Altium 设计文件? 这将极大地加快我的设计过程。 同样、您的时间和精力也受到了极大的赞赏。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    我们通常不会发送设计文件、并且很可能不会全部有用、因为这些文件被绑定到您无论如何都无法访问的库库。  ADS124S08EVM 用户指南包含原理图、项目光绘文件是软件下载的一部分。

    EVM 用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf

    软件下载:

    http://www.ti.com/tool/ADS124S08EVM

    DVCPKG 软件安装在 Documents 文件夹中、其中包含以下位置的光绘文件:

    Documents\DSEvalSW\Devices\ADS124S08\Layout

    符号可使用 Ultra Librarian 获取、可在网页底部找到、并从以下位置下载:

    http://www.ti.com/product/ADS124S08/pinout-quality

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、我有这些文件。 感谢您的帮助!

    此致、