This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:加电期间、VoutC 输出引脚为高电平

Guru**** 2788755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802374/dac084s085-voutc-output-pin-high-during-power-up

器件型号:DAC084S085

你(们)好

我在设计中一直使用该 DAC。 每次我为 DAC 加电时、Vout3输出将变为高电平(2.2V)、然后变为低电平(0)。 我的 DAC 连接到外部2.V 电源、该电源在微处理器上电之前上电。

SPI 线路通过电压转换器(1.8V 至2.8V)从 microp 连接到 DAC。

我希望 Vout 3在上电期间保持低电平、但在低电平之前、它在短时间内变为高电平。

我可以保持 Vout3为低电平的唯一时间是从 DAC 断开 clk 线路、同时保持 SPI 其余部分和电源线的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damesh:

    您可以共享原理图吗? 此外、由于某些引脚的电压可能高于 VDD 电源、因此在加电期间验证不违反绝对最大值表也很重要。 此外、VOUT3所连接的电路在器件上电之前是否不会驱动引脚?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有运算放大器连接到 DAC 3、基于电源树、运算放大器在 DAC 电源之前打开。 是否会导致任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damesh:

    如果没有原理图、我很难知道这一点。 如果您断开外部电路(放大器?) 然后测量引脚、它是否仍然变为高电平?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damesh:

    您能否共享请求的数据?

    谢谢、
    Paul