This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883EVM:与另一个具有不同 GND 的电路板进行 SPI 通信

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803255/ads7883evm-spi-communication-with-another-board-with-different-gnd

器件型号:ADS7883EVM
主题中讨论的其他器件:ADS7883

您好!

我正在尝试使用具有 FPGA 评估板的 SPI 从 ADS78883读取数据。 我使用标准直流电源为 ADS7883供电、而 FPGA 板通过 USB 从我的 PC 接收电源。 从接地角度而言、这是否是一个问题? 我应该如何连接电路板以使其具有相同的接地?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、这是理由问题。 所有接地端应连接在一起。
    FPGA 的评估板是否具有可连接到 ADS7883 EVM 的接地引脚/测试点? 连接两个电路板接地端的一根导线应闭合环路。
    此致
    Cynthia