This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:高偏移

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801947/ads5474-high-offset

器件型号:ADS5474

大家好、

我的客户发现 ADS5474的 ADC 偏移相关问题。

它们使用外部基准驱动 Vref。 当它们将两个输入各连接一个50欧姆电阻器至 GND 时、它们会看到大约<1mV 的偏移、这完全符合规格。 但是、当它们与 VCM 绑定时、会得到20mV 的电压。 您有什么想法、为什么会这样?

它们在 ADS5474的 Vref 引脚上使用2.5V 基准电压。 VCM 输出约为3.15V。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    我正在查看您的问题、很快就会回来。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    是否可以共享 ADC 的原理图? 我会帮助我更好地理解这个问题。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    我将就此向您发送离线电子邮件、因为我更希望对原理图保密。

    谢谢、
    Mitchell