This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:DAC#39的最大输出更新速率最小为275MHz、但.1%的稳定时间通常为20纳秒。 这似乎不正确。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802473/dac5672-the-dac-s-maximum-output-update-rate-is-275mhz-minimum-but-the-1-settling-time-is-20-nanoseconds-typical-this-does-not-seem-correct

器件型号:DAC5672

DAC 的最大输出更新速率最小为275MHz、但.1%的稳定时间通常为20纳秒。 这似乎不正确。

我想您希望稳定时间比这快得多。 我希望时钟频率为200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    20 nsec 的 TS 输出稳定时间达到0.1%(DAC)的中量程转换是在同时切换所有位时用于较差情况转换、但对于正常转换、稳定时间应该更合理、我认为您应该能够使用200MHz 的时钟速率 而不会出现任何问题。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了更快地说出它之外、您还能提供更多信息吗?