This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:DAC34H84 EVM (修订版 D)是否与 FMC-DAC 适配器机械兼容?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801853/dac34h84evm-is-a-dac34h84-evm-rev-d-compatible-mechanically-with-fmc-dac-adapter

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC34H84

我购买的模块(DAC34H84 EVM (Rev D) 与 FMC-DAC 适配器在机械上不兼容。 电路板不能相互连接。

FMC-DAC 适配器有多个版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iouri、
    这两个 EVM 应该兼容。 只有一个版本的 FMC-DAC 适配器。 如果您可以发布有关建立机械连接的困难情况的图片、了解这种情况会很有帮助。
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    指甲(图片中的编号1)不能穿过孔(图片中的编号2)、因为指甲之间的距离比孔之间的距离短。

    另一个问题是、一块塑料(图片中的数字3)妨碍了电路板的连接(图片中的数字4)。 我必须取下的连接器中的一块塑料

    FMC-DAC 适配器(再次放置编号4)并修改钉子以连接电路板。 电路板工作正常、但这种连接不可靠。

    此致、

                                 Iouri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iouri、

    我将与您脱机联系、并向您发送具有正确连接的更换件。 谢谢。

    -Kang