This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:多 DAC 架构的时序问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801514/dac5652a-timing-questions-for-multi-dac-architecture

器件型号:DAC5652A

您好!

我目前正在双总线模式下处理 DAC5652A 的数据时序。 我尝试尽快将数据提供给四个不同的 DAC5652A、但它们共享相同的数据线路。
将不同数据发送到 DAC、然后同时输出它们的最快方式是什么?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    所有 DAC 同时输出的情况。 您已经确保所有 DAC 共享相同的采样时钟、并且数据同时发送到所有 DAC (数据应由所有 DAC 同时锁存) 您将确保所有四个 DAC 长度的所有时钟路径和数据路径都匹配。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    我的主要问题是、DAC 之间的数据线是完全相同的。 这意味着、例如、对于每个 DAC、DA0至 DA9实际上是相同的网络。 每个 DAC 唯一唯一的线路是 WRT 和 CLK 线路。 我需要一种方法来对数据进行多路复用、并且希望通过以适当的方式为 WRT 和 CLK 线路计时来获得一些解决方案、因此我可以在特定时间点寻址正确的 DAC。
    例如:
    我想将一个数据样本放入第一个 DAC 中、稍后将另一个样本放入第二个 DAC 中、以此类推、最后在同一时刻将模拟值输出到全部四个 DAC 上。

    这是可行的、如果是-如何尽快实现(对于固定基准时钟)

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    不可能。 最快的方法是将所有 DAC 都存储在不同的独立数据中并单独驱动它们。

    此致、
    Neeraj