This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638M:向中国发货的出口许可证

Guru**** 2812755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802482/tlv5638m-export-license-to-ship-to-china

器件型号:TLV5638M

您好!

我有一位客户希望我们为他们采购一些 TLV5638MJGB/883。  我查看过的每个经销商都说、该器件可能存在出口限制。  该器件被分类为 EAR 3A001.a.2.c 或 ECCN 3A001.a.2.c (从不确定哪一项是正确的!)。  我的问题对合适的人来说很简单。  我能否将此器件(我在美国)出口到我在中国的客户?  他们说应用是某种汽车测试产品。

哦!!!我想我还应该问如何发货到中国。  我认为商务控制列表告诉我、我需要许可证才能导出它。  您能否确认这一点并告诉我如何获得许可来执行此操作?  这一切都非常令人困惑!

请帮助我回答这个问题。

非常感谢。

此致、

Ron Simpson

Lys Global Technology

CT 的 Avon

860.202.5578

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦!!!我想我还应该问如何发货到中国。  我认为商务控制列表告诉我、我需要许可证才能导出它。  您能否确认这一点并告诉我如何获得许可来执行此操作?  这一切都非常令人困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    我将尝试找到能够回答您的问题并回复您的人。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    我询问了相应的团队、并了解到我被禁止提供您请求的信息。 您可以联系电子邮件
    gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com 以获取此器件的 ECCN 和 HTS。 关于发货,请联系您的贸易合规部或法律顾问,以确定是否需要出口许可证才能将 TI 的产品运送到中国,因为我不能提供建议。

    谢谢、
    Christian