This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:满量程输入摆幅与增益间的关系

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803028/ads4225-full-scale-input-swing-vs-gain

器件型号:ADS4225

您好!

我对 ADC 的满量程差分输入摆幅有点困惑。 数据表清楚地指出、当 ADC 可编程增益为0dB 时、它是2Vpp、当增益为6dB 时、它是1Vpp、这是有道理的。

现在、建议电源轨为1.8V (单电源)。 在电源轨为1.8V 的情况下、ADC 输入摆幅是否为如此高?

差分输入摆幅是否与 AVDD 相关?

例如、如果 AVDD 为1.8V、则当差分输入摆幅为1.8Vpp 时、数字输出将发送4095、 如果 AVDD 为1.9V、则只要不超出绝对最大额定值、数字输出将在差分输入摆幅为1.9Vpp 时发送4095。

这是什么?

请确认

此致

Manos Tsachalidis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、

     

    ADC 的满量程不与电源电压相关、而是基于独立于电源电压的内部带隙基准。

     2Vpp 表示两个输入引脚上的输入信号均为 VCM +/- 500mV。 在本例中、VCM 为0.95V、因此差分输入引脚上的输入电压电平为0.95V +/- 0.5V = 0.45至1.45V。

    使用数字增益时、最大输入满量程会降低。 以下是偏移二进制格式的最大代码、适用于2种不同数字增益设置的不同满量程电压。 这与电源无关。

     

    全刻度输入

    0dB 数字增益

    6dB 数字增益

    2Vpp

    4095

    不适用

    1Vpp

    2047.

    4095

    0.5Vpp

    1023.

    2047.

     

    此致、

    Jim