This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADS126xEVM-PDK LabVIEW 中的测量方法

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800108/ads1262evm-pdk-measurement-method-in-labview-of-ads126xevm-pdk

器件型号:ADS1262EVM-PDK

我想使用 ADS126xEVM-PDK 在 LabVIEW 中收集数据。 数据需要以大约200Hz 的采样率记录振动加速度传感器的输出。 但是、我不理解 LabVIEW 上硬件的控制方法。

在目前的情况下,它处于以下状态。

我可以使用 ADCPro 采集数据。

2.我可以通过 LabVIEW 的示例程序获取数据。

3.我可以通过 LabVIEW 程序连接到硬件,但不了解寄存器的注释方法和命令的传输方法。

是否有好的方法? 如果您能向我展示、我很高兴。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    对于 ADS1263EVM-PDK、无论您使用 ADCPro 还是独立的 LabVIEW 驱动程序、需要注意的一点是、LabVIEW 应用只能在单个"块"中收集有限数量的样本、但当使用 EVM 持续采集数据时、"块"可能不包含连续数据 (例如、收集块之间可能缺少一些样本)。 您可以增加块大小(最多一个点)以确保您的样本在时间上都是连续的;但是、对于较大的数据集、此 EVM 可能不是连续数据收集的最佳工具。

    LabVIEW 应用程序似乎适合您;但是、您想收集更大的数据集、这是正确的吗?

    ...在 ADCPro 中、您可以使用数据记录器工具执行此操作(有关 如何将此工具用于单次采集的一些说明、请参阅 e2e.ti.com/.../2915432;但是、您也可以单击"Auto"(自动)按钮并执行将记录到多个文件的连续采集)。 在 LabVIEW 驱动程序中、您只需多次调用 collect subVI (例如、在 for 循环中)。

    但愿这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的回答。

     

    我想通过 LabVIEW 收集数据。 连续测量、例如连续24小时。

     

    1.当循环处理示例程序的 sub-VI 的 collect.vi 时,1个循环需要一秒钟以上的时间。

    因此、最简单的测量的命令(协议)是什么? 您可以分享 VI 示例吗?

    2.此计算机的 USB 原始连接级别是否为? 此外,USB 管道是“控制方法”还是“批量方法”还是“其它”?

     

    非常感谢你的帮助。

     

    Kunihiko H.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunihiko、

    除非您以最慢的数据速率之一运行 ADS1263EVM-PDK 并配置较大的块大小、否则我怀疑它能够收集24小时的连续数据(在此时间段内、您可以收集多个数据块、 但很可能、块之间会存在数据缺失的缺口)。

    MMB0将数据收集到存储器中、然后将存储器中的所有数据发送到 PC (我认为这是通过批量传输完成的)。 遗憾的是、在此期间、MMB0不会继续收集数据、因此在数据传输之间可能无法捕获部分 ADC 转换。 这是 EVM 的一个限制、即它不允许进行非常长期的数据采集。

    独立的 LabVIEW 驱动程序是 ADCPro 如何采集数据的示例。 我没有任何其他示例 VIS。 也许您可以尝试使用较小的块大小(LabVIEW 驱动程序强制使用一些最小块大小、但我不确定原因); 但是、对于足够小的块大小和较慢的数据速率、MMB0可能能够足够快地将数据传输到 PC、以便不会丢失任何数据。 遗憾的是、该 EVM 只是设计为无法将实时数据流式传输到 PC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

     

    感谢您的回答。 感谢您对 MMB0的评论。 它非常有用。

    我检查是否可以通过 Lab View 程序执行处理。

    谢谢你。

     

    Kunihiko H.