This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:外部基准、缓冲电阻器 R2/R3

Guru**** 2525900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802740/ads131e04-externa-reference-buffer-resistors-r2-r3

器件型号:ADS131E04

大家好

我的客户正在使用具有外部基准的 ADS131E04、他有这个问题(请参阅数据表中的图28):

当内部基准缓冲器处于关断状态时、 R2/R3会发生什么情况?

VREFP 和 VREFN 之间是否有50kOhm ?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueli



    我并不完全确定、但我相信、当外部基准被启用时、R2和 R3与基准输入断开。 在不断开增益设置电阻器的情况下、很难禁用内部基准缓冲器。

    但是、我想检查这是否重要。 当外部基准被启用时、进入 VREFP 和 VREFN 引脚的输入阻抗为6kΩ Ω。 在"外部基准"下的"电气特性"表中列出的特性。 6kΩ μ A 将比内部基准缓冲电阻器从外部基准汲取的电流大得多。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    感谢您的快速回答和理解、这很有意义。

    我认为此回复对我的客户来说是可以的、也足够了。

    此致

    Ueli